This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS782:回流焊接后元件损坏/输出错误

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592603/tps782-damaged-component-wrong-output-after-reflow-soldering

器件型号:TPS782

您好!

我们在板上使用 TPS68233。 从自动回流焊过程中收到电路板后、我们注意到超过一半的 TPS68323提供了错误的输出电压、其中大多数为1.6V 或1.7V。 当我们通过手动焊接来拆焊和替换较新的器件时、我们得到正确的输出3V3。

我们还检查了器件标识"OAH"、这是正确的。 这里的问题是什么? 我们应该检查回流温度还是有其他解决方案?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到、您用新器件替换了故障器件、并用手焊接了它们。 您是否尝试手动重新发送任何故障设备? 如果自动化焊接过程不能很好地将 IN 和/或 OUT 引脚连接到 PCB、则高电阻可能会导致输出显示低于预期的电压(假设存在一些负载电流)。  

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们确定组件已损坏。 我们对这些进行了重新焊接、以确保连接良好、但结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这让我认为器件可能在电路板组装过程中或之后已经损坏。 导通器件似乎电气过载、ESD 额定值或绝对最大额定值是否可能会超过某种程度?

    -Kyle