This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 充电器 IC_输入电压选择

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628911/charger-ic_-input-voltage-select

主题中讨论的其他器件:BQ24610BQ25703A

你(们)好

SMPS 应用占空比来确定输入电压的最小值。

是否还有任何方法可以为充电器 IC 获取正确的输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好在您的标题中添加器件型号。 因此、支持团队可以很容易地知道谁应该回答这个问题。

    如果没有、请尽可能提供 更多信息。 例如:您的电池电压范围是多少? 您尝试使用什么输入源?

    一些转换器控制器提供最大占空比。 因此、您可以估算输入电压的最小值。

    大多数充电器允许 HIFET 导通时间 超过一个开关周期。  此外、充电应用的最小输入与睡眠比较器参数相关。  例如:bq24610可具有92%的占空比、无脉冲跳跃。 如果您不关心输出纹波、则可以运行高于92%的占空比。 只需跳过一些 LODRV 脉冲即可提供 更多的 HIDRV 导通时间。 然后、将最小输入电压限制为睡眠比较 器、该比较器需要 Vcc 高于 SRN (电池电压连接点) 675mV。  

    此外、降压/升压充电器 bq25703A 可使输入电压远低于电池电压、因此无需睡眠比较器。 最小输入约为3.5V。