This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:当测量电池充电电流时、TPS65217 MUX_OUT 电压超出范围(>1.8V)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633420/tps65217-tps65217-mux_out-voltage-out-of-range-1-8v-when-measuring-battery-charge-current

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件: AM3352

您好!

使用定制的 tps65217 + am3352板为 LI-PO 电池充电时、当模拟多路复用 器配置为 MUX[2:0]= 101 (Vich、与充电电流成比例的电压)且 ICHRG[1:0]设置为10 (500mA)时、我将测量 MUX_OUT 输出的高电压(~2V)。

根据数据表、电压应为 arounf 4.5 / 0.5 = 2.25V、因此该读数有道理。

但 TPS65217被设计成专门与 AM335x 处理器系列配合使用、tps65217数据表内的典型应用原理图显示了直接连接到 CPU AIN4引脚的 MUX_OUT、该引脚只能处理高达1.8V 的电压。

我是否有任何问题或这是否是设计缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bastian、

    根据我的经验、您只想测量充电电流是否为低动态值。

    当电池电压介于 VLOWV = 2.9V 和 VOREG = 4.1V 之间时、充电电流只能有一个值、因为充电器处于恒定电流模式、ICHG = 500mA (默认情况下、ICHG[1:0]= 10b)

    -在大多数情况下、只需将 MUX_OUT 设置为 BAT、或 MUX[2:0]= 001

    当 VBAT < VLOWV 或 VBAT > VOREG 时、确定充电电流很重要、当 VBAT > VOREG 时、确定充电电流至关重要、因为低电压将始终使用 IPRECHG 值(默认为50mA)。

    -当您可能希望将 MUX_OUT 设置为 VICHARGE 或 MUX[2:0]= 100时、这种情况很少见

    如果出于某种原因您需要确保向电池提供500mA 电流、则需要实现 MUX_OUT 调节电路、如标题为"使用 TPS65217x 为 AM335x 供电"的用户指南第11页所示

    注意:MUX_IN 至 MUX_OUT 路径上也没有增益(或电压调节)、但 MUX_IN 的额定电压高达3.3V

    如果 MUX_IN 可能达到3.3V、这是需要 MUX_OUT 调节电路的另一个原因。