This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23DEVM-807:TPSM846C23DEVM-807

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C23DEVM-807, TPSM846C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628966/tpsm846c23devm-807-tpsm846c23devm-807

器件型号:TPSM846C23DEVM-807
主题中讨论的其他器件: TPSM846C23

你(们)好

对于 我购买用于测试的 TPSM846C23DEVM-807、它没有附带 USB-GPIO 电缆来连接 Fusion Power Designer 软件。

在评估板上、有两个电阻器、每个电阻器并联连接到两个器件的 FB 引脚。

是否可以通过更换电阻器将默认 Vout = 0.6V 更改为 Vout = 1.8V、或者只能通过软件程序来完成此操作? 如果是、我应该更换并联连接到相应器件 FB 引脚的两个电阻器还是其中一个电阻器?

请提供建议  

谢谢

Rony Kuriakose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您订购的 EVM 可单独订购、也可与 USB-GPIO 接口适配器仓体捆绑订购。 您必须仅订购 EVM。 如果需要、您可以单独订购 POD。 store.ti.com/USB-TO-GPIO-USB-Interface-Adapter-EVM-P960.aspx
    无需使用 PMBus 命令即可调节输出电压。 有关在不使用 PMBus 的情况下设置输出电压的信息、请参阅 TPSM846C23数据表的第19页。 只应在主器件上更改电阻器(用户指南原理图中的 U1)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈、我刚刚更换了电阻器、但 Vout 保持在0.6V。
    我是否还需要将 Vout 增益跳线接头从 x1更改为 x2?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、跳线需要位于 x2位置。
    如果需要更多支持、请直接通过 jarrigo@ti.com 与我联系。