This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737:应用程序中发生意外振荡

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS737, TPS7A91, TPS7A80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633177/tps737-unexpected-oscillation-happen-in-the-application

器件型号:TPS737
主题中讨论的其他器件: TPS7A91TPS7A80

您好!

我在  应用中使用 TPS73701作为3.3V LDO。

输入电压上的 Cin 为1uF、输出电压上的 Cout 为10uF、应用1nF。

当 Vin 由电源供电时(Vout=3.6V,Imax 设置为2A, Iout = 200mA) ,LDO 将振荡,从而产生多音调至单音调 射频信号。

您在上面看到了问题吗?

通过在电源的输出中放置大电容器、可以将其消失。 但它看起来不寻常。

我连接了应用和测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junghwa、您好!

    如果我正在正确读取您的图、则其基本频率为900MHz 时的振荡-这是正确的吗?

    如果这远远超出了环路带宽交叉(大多数 LDO 通常为100kHz 至10MHz)、那么在这种情况下、不会是导致振荡的 LDO。 您的负载是什么?

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的。 860MHz 是预期信号、您可以看到其他频率信号调制频率约为40KHz。

    当在电源输出中添加冷凝器时、或 LDO 的 Cin 中的22uF 电容器将移除约860MHz.Lo 的调制信号

    负载电流为200mA、我曾提到它是电源的 Iout。

    电源输出图片中的冷凝器

    TPS73701的 Cin 为22uF

    添加电容器后的 CW 捕捉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junghwa、您好!

    感谢您提供更多详细信息和图片!

    我的最佳选择是噪声来自输入电源- TPS737的 PSRR 会在该区域骤降、并且您不会在3.6V 最小输入下留下过多的压降空间。 如果您将输入电压增加到5V、您是否仍有问题?

    您可能还需要尝试 TPS7A91 (非 P2P)或 TPS7A80 (P2P)、它们在此范围内具有更好的 PSRR。

    此致、
    David