This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24710:RMS 限流器

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24710, LM25061, TINA-TI, TPS24701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592656/tps24710-rms-current-limiter

器件型号:TPS24710
主题中讨论的其他器件: LM25061TINA-TITPS24701

尊敬的所有人:

  我有一个需要将负载的 rms 值限制为0.8A @5V 的应用。

我想知道、热插拔控制器、例如 TPS24710、是否可用于此类应用、它使用计时器引脚允许在一定的时间内出现过流。  

可能不会精确地对 rms 电流进行调整、因为当电流大于施加的电流限制的时间等于电流较低的时间时、便会达到平衡:T (i>I_lim)= T (<I_lim). )  

您是否知道获得均方根电流限制器的其他方法(能够比保险丝更快地做出反应、比如在几毫秒内并且精度(5%)良好)?

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS247xx 系列仅在加电时提供 CL/功率限制。 之后是基于阈值的定时关断(断路器)。 查看具有超时限流器的 LM25061、看看它是否适合您。 它将在正常运行期间提供一组 CL。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Brian、
    很抱歉、我忘记了在检测到过流时需要断开电路。 但是、由于我将使用 rms 值运行、因此断路器的行为应为:

    -在直流电流大于 I_lim 时、几毫秒后断开电路(假设大约10ms);

    -当 IRMS > I_lim 时,用交流电流 absoption (>100Hz)断开电路;

    因此、我应该允许大于 I_lim 的峰值电流值(I_peak = I_lim * 1.41)而不限制这些峰值。 在这方面、LM25061不合适。

    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我找到了一个使用 TPS24701的好解决方案。 使用 TINA-TI 进行的仿真证实了我可以实现我的目标:

    -直流电流大于0.8A 时,5毫秒后断开电路;

    -当 IRMS > 0.8A 时,用交流电流 absoption (>100Hz)断开电路;

    -在 IRMS < 0.8A 且 IPEAK = 1.13A (即0.8*1.41)时,使用交流电流 absoption 保持输出打开;

    -直流电流或峰值电流大于2A 时立即断开电路;