This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:欠压问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641906/tps65217-brownout-issue

器件型号:TPS65217

应用报告 SLVA901解决了在无电池时由于 Vin 欠压而导致的故障。

您能否更详细地了解该故障是什么?

我假设故障是 PMIC SYS 输出 在 发生欠压时关闭、但在 Vin 恢复时不恢复。

我的电路类似于 SLVA901中的案例 A、当 Vin 降至3.6V 以下时、PMIC 关闭、  当 VIN 恢复为5.0V 时不会重新打开。

我尝试了2号解决方案电路 、但仍然会发生同样的情况。 我假设 PMIC 会在 Vin 电压恢复时重新打开。

这是因为欠压持续时间超过1秒吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greg、

    我已将此帖子分配给产品所有者、他可以帮助回答您的问题。 我提前对美国感恩节假期可能会造成延误表示歉意。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    为了调试问题、我需要查看应用中出现的问题的原理图和示波器截图。

    我猜是您在表面上实现了情况 A 电路、但您实际上使用的是情况 B 电路、但除非我查看原理图和示波器照片、否则我无法自信地说。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20171127135004777.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有任何示波器截图、只是报告没有任何 PMIC 输出返回
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是以标记过的 BeagleBone Black 原理图开始的。 我无法确定您的设计中 VIO 的实际连接位置、但我会假设它来自 LDO1、而不是从不同的源生成。 当 TPS65217没有电池并且 VIO 由生成(并且未在外部应用)时、应用报告中的情况将为 A。


    当您使用电阻器将 BAT 连接到 GND 时、BAT_SENSE 是否短接至 BAT1/2 (TP6至 TP5)?

    将 BAT 和 BAT_SENSE 短接在一起对于 TPS65217而言非常重要、这样才能识别出实际未连接电池。 解决方案电路2 (第9页)的图7清楚地显示了这一点。

    这是我目前可以提出的唯一建议、但不会看到任何显示问题发生的示波器截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIO 由 VLD01生成(查找引脚3附近的 R7)。

    BAT_SENSE 短接至 BAT1/2 (TP6至 TP5)、两个引脚通过一个1k Ω 电阻接至 DGND。

    您需要哪些示波器快照?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greg、

    复制应用报告第9页的图8将会很有帮助、因为会监控 AC、SYS 和 BAT 引脚。 可能还有助于示波器 BAT_SENSE。 如果 BAT_SENSE 与 BAT 相同、则可以将 PB_IN 的范围限定在范围内。

    这些图像是根据我在测试 TPS65217EVM 以测试问题和解决方案时捕获的示波器截图绘制的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如 TPS65217数据表9.3.9.1和9.3.10节所述、这个电阻值与10mA 的电池检测电流有何交互作用? 是否最好使用100-270欧姆等较低的值将 BAT 电压保持在3V 以下、甚至触发短路行为?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 TS 引脚保持悬空时、不会进行电池检测。

    在 BAT 引脚断电期间、您看到的是 SYS 引脚通过电源路径连接时为 BAT 引脚充电的少量电流。 这会产生一个由1-10kOhm 电阻器快速放电的电压。

    但是、如果您的应用需要、您可以使用更强的电阻器。 在正常运行条件下、当 TS 保持悬空时、BAT 引脚将不会连接到系统中、并且电阻器不会向主电源添加额外的负载。