This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ30606:从 CLK 模式切换回 RT 模式

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ30606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628812/lmz30606-switching-from-clk-mode-back-to-rt-mode

器件型号:LMZ30606

我想使用 LMZ30606为 FPGA 供电。  配置 FPGA 后、它将提供外部时钟信号以同步 LMZ30606。  如果 FPGA 被重新配置(这不是典型的情况、但对于此应用来说也不常见-例如固件升级)、一旦配置完成、FPGA 的外部时钟信号将停止并恢复。  LMZ30606数据表指出:"不建议从 CLK 模式切换回 RT 模式、因为内部开关频率在恢复至 RT 电阻器设置的开关频率之前会降至较低的频率。"  频率和时间-结果是什么?

 对于以 这种方式使用 LMZ30606、是否有任何建议?对于此应用、这只是一个错误的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果移除外部时钟、开关频率将在几个周期内下降到大约100-200kHz、然后再调整到 RT 电阻设置的开关频率。这可能会导致输出电压轻微升高、并在转换期间增加纹波。