This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610981:了解3.6V 原电池的器件/物联网低功耗调节之间的差异

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, TPS610981, TPS62740, TPS61291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592849/tps610981-understanding-the-difference-between-devices-iot-low-power-regulation-from-3-6v-primary-cell

器件型号:TPS610981
主题中讨论的其他器件:CC1310TPS62740TPS61291

我正在为基于 CC1310的超低功耗物联网应用寻找电源解决方案。

  • 我将使用 LiSOCl2电池、因此预计输入电压范围约为3.0至3.7V。
  • 我正在尝试以大约100mA 至200mA 的电流获得一致、高效的3.3V 输出。
  • 由于它是一款低功耗/主要是睡眠模式器件、我需要小于2uA 的静态电流

我偶然发现 了 TPS610981、但很难将其与同一系列中的其他器件区分开来。 在数据表中、它有一个器件比较表、但我很难理解每列的含义。

有人能不能向我解释第3页表中各列的含义(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62730.pdf)

此外、是否有任何其他器件或器件组合可能符合我的法规要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您希望保持 CC 器件电压不低于3.3V、TPS610981可为您的应用提供合适的器件。 我建议您仔细阅读数据表、然后您可以了解该表。 我很难在简短的句子中清楚地解释这一点。
    但是、我不明白为什么您需要升压转换器。 我认为 CC 器件可以直接连接到电池。
    我知道、这种电池无法支持200mA 的输出电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cc1310可能能够处理3.7V 电压、但系统中的其他器件无法处理。 为了简单起见、我想使用相同的电压轨为所有器件供电。

    我已经阅读了数据表、但我仍然不太理解如何从3-3.7V 的电压范围内获得稳定的3.3V 输出。 请您解释一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是升压器件、如果输入电压为3.7V、则无法调节3.3V 输出。 您需要使用降压转换器从3.7V 输入获取3.3V 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我当时误解了器件的用途。 我认为这是一个 LDO、直到它降至3V3以下、此时它将以升压模式运行。

    因此、在这种情况下、是否有任何其他合适的 TI 稳压器器件可以让我在3-3.7V 输入范围内获得稳定的3.3V 电压、同时还具有低于2uA 的静态电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于您的3.3V 输出电压介于电池电压的高端和低端之间、因此理想情况下您需要一个降压/升压转换器。 但是、当今市场上没有这样低的 IQ。

    您有几个选项:
    使用低 IQ 升压、然后使用低 IQ 降压(TPS62740)。
    提升或降低所需的3.3V 输出电压。 这可能涉及为系统的不同部分使用不同的电源。
    TPS61291是一款升压+旁路转换器、此转换器运行在一个极低 Iq 旁路模式下、然后在电源电压较低时切换至升压模式。