This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:自动 GG 文件提取。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632965/bq20z95-automatic-gg-file-extraction

器件型号:BQ20Z95
主题中讨论的其他部件:BQEVSW、BQSTUDIO

是否有办法从 bq20z95中自动提取 GG 文件?  我们必须从大量电池中提取 GG 文件、手动使用 bqEVSW 太慢。  我可以读取闪存、但读取所有闪存、然后将我读取的内容格式化为 GG 文件、只是要求惩罚。  我正在寻找一种能够让我运行的东西、例如:

    C:\>the_very_helpful_gg_extracting_program.exe my_battery_name_123.gg

其中"my_battery_name_123.gg"是提取的 gg 文件的文件名、我将该文件作为参数传递给"the _sto_pel有用 的 g_del取出 程序.exe"

我不想从 GG 中提取闪存/二进制文件。  我需要(文本) GG 文件。

或者、可能有一种方法可以自动将闪存数据文件转换为 GG 文件?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marius、

    除了 bqstudio 之外、无法提取 gg 文件、除非您编写自己的代码。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    :(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bqstudio 是否可以在批处理模式下使用并被指示提取 gg 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marius
    不幸的是、不能

    谢谢
    Onyx