This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51100:请您帮助解释为什么 TPS51100只需要小型输出电容器

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51100, TPS1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628985/tps51100-could-you-please-help-explain-why-tps51100-just-need-small-output-capacitor

器件型号:TPS51100
主题中讨论的其他器件: TPS1100

您好专家、

1、您能否帮助解释为什么 TPS51100在 VTT 引脚上只需要22uF 的小输出电容器? 但竞争对手的器件-APL5331需要470uF 输出电容器?

2、我的客户将 LTC3618开关稳压器与用于 DDR3的+-3A 转换器(用于3个 DDR3)搭配使用、您能不能提供建议、我们是否可以使用 TPS51100进行替换? 或任何其他建议。

此致

徐文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    问题1:

    22uF 是使 TPS51100电路稳定的最小输出电容器。 如果客户有负载瞬态要求、 通常需要更多的电容器。 在大多数应用中、我们不需要470uF 的大输出电容器。

    我不熟悉 APL5331、因此我无法评论它为什么需要470uF 输出电容器。 客户可能需要与 ANPEC 核实。

    问题2:

    TPS51100是一款线性稳压器、可支持最大+/-3A 电流。

    由于热转换、我们不建议 使用 TPS51100支持3A 恒定电流。

    对于3个 DDR3、总 VTT 电流应约为1A、如果布局正确、TPS1100应能够支持该电流。

    请与客户再次核实 3个 DDR3所需的 VTT 电流。

    谢谢