This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825:设计问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627203/uc3825-design-doubt

器件型号:UC3825

大家好、TI e2e 成员

我将 UC3825用于单开关正向转换器应用。 我在电流控制模式下使用 IC。 我对这个 IC 有一些疑问。  

数据表链接: www.ti.com/.../uc3825.pdf

从数据表的第1页、我可以看到将 EA OUT 和斜坡(+1.25V 偏移) 进行了比较、以获得 PWM 脉冲。 但在振荡器部分(第3页)中、给出了2.8V 的峰值电压。 那么、2.8V 的峰值电压在这里有多大? 我无法理解控制占空比的实际参数。

相关信息

Prashant Surana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    感谢您关注 UC3825。 振荡器部分是指芯片上控制开关频率的内部振荡器。 通过比较斜坡信号和误差放大器输出来确定占空比。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    这适用于电流模式控制。 我是对的吗?
    我应该使用的电流感应电阻器的值是多少、您能为此提供任何指导吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    在电压模式控制和电流模式控制中、通过比较斜坡信号和误差放大器的输出来确定占空比。 区别在于斜坡信号的推导方式。 在电压模式下、这是通过充电/放电电容器 CT (连接到 CT 引脚和斜坡引脚)来完成的。 在电流模式下、斜坡信号取自电流信息(通过 Rsense 感测)。 数据表的第5页对此进行了说明。  

    您需要将 SENSE 引脚上的峰值电压保持在关断阈值以下。 感应电阻器的尺寸将取决于峰值初级侧电流。 如果您已经知道输入、输出、变压器磁化电感的设计值、我建议使用一个称为功率级设计器的工具。 您可以输入设计值、并获得峰值初级电流的近似值、您可以使用该值来选择合适的 Rsense

    此致、

    本·洛夫