This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:使用 BQStudio 校准

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633165/bq34z100-g1-calibration-with-bqstudio

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!  

我在电流中难以校准。

我以2000mA 的电流为电池充电(我在相应的字段中提到了此电流) 、然后运行此校准。

但在几次次级之后 、校准无法正常工作... 消息:'Client Does'NT awnser within 30s [...] On PIPe'(我确认我不再记住准确的消息)

显然、软件正在等待应答。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,查尔斯
    您能否重启电路板和计算机的电源、然后重复测试?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    很抱歉、我不确定是否理解。

    我是否必须执行充电和放电循环(计算机已连接)?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    否、我是指断开电路板并重新连接。 此外、重新启动计算机、然后尝试校准电路板。
    谢谢
    Onyx