This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2717:输出电压精度

Guru**** 2636805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2717, LM2717-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592792/lm2717-output-voltage-accuracy

器件型号:LM2717

大家好、团队、

我的一位客户正在评估 LM2717并询问输出电压精度。 数据表中未规定两个输出的反馈电压容差。 相比之下 、LM2717-ADJ 的数据表显示了反馈容差。 我们是否可以假设该容差与不可调版本相同?

如果是、内部3.3V 反馈电阻器的容差是多少?

提前感谢您、此致、

Felix Risch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2717和 LM2717-ADJ 数据表之间存在一些不一致之处。  查看 LM2717-ADJ 数据表、带隙基准电压为1.267V、VFB 电压典型值为1.258V。  这可能反映误差放大器的输入失调电压。  我确信 LM2717使用的电路完全相同、因此它仅显示1.267V 作为可调侧的 VFB 电压、这一点有点奇怪。  对于固定侧、只有没有容差的典型列表。  我怀疑两个器件的带隙容差和 VFB 电压容差是相同的。  没有关于3.3V 电阻分压器容差的信息。  通常、这些内部电阻具有高精度。  由于该部件已使用10年以上,我怀疑是否有进一步的资料。