This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251的占空比

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28251, LM5039

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638388/duty-cycle-of-ucc28251

主题中讨论的其他器件:UCC28251LM5039

我对 UCC28251有疑问。

请告诉我们 OUTA 和 OUT B 的最大占空比

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro San

    感谢您关注 UCC28251。 列出的最大占空比为100%。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我知道 UCC28251的最大占空比为100%。

    请告诉我们将占空比保持在50%或更低的方法。
    我们关注以下问题。

    当在短路等情况下超过占空比50%时、高侧和低侧 FET 可能同时导通。



    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro San

    我建议使用逐周期电流限制来防止这种情况。 如果 ILIM 引脚上的电压超过0.5V、控制器立即终止 OUTA/OUTB 脉冲。 查看数据表的第8.3.13节:www.ti.com/.../ucc28251.pdf

    在稳定状态下、COMP 电压越高、占空比越高。 如有必要、您还可以在 COMP 引脚上实施电压钳位。 数据表的第8.3.10节中有一个示例。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    列出的最大占空比为100%。 这就是您的答案。

    但 UCC28251在数据表第8页中具有 FET 的死区时间。
    UCC28251的占空比是否真的是100%?

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro-San、

    该器件具有可编程死区时间、并且可以将器件配置为完全没有死区时间。 数据表的第8.3.5和9.1节简要提及了此主题。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    最大占空比是您答案的100%。
    但我们的客户说、这一责任似乎被限制在50%。
    请告诉我们原因。

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    您是否能够共享原理图? 如果您不想公开发布、您可以通过 ben.lough@ti.com 向我发送电子邮件。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我们检查我们的客户。

    我们建议了通过 Vcomp 调整占空比的方法。
    您是否知道以 Vcomp 以外的方式限制占空比的其他原因?

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro-San、

    占空比可受功率级限制(假设器件以闭环反馈运行)。 您是否知道您的客户如何配置反馈以在不同占空比下运行? 如果它们达到逐周期电流限制、它将立即终止电流脉冲。 我将检查 ILIM 引脚上的电压、以查看它是否超过500mV 阈值。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我对100%占空比有疑问。

    占空比是否为100%高侧 FET 占空比(50%)+低侧 FET 占空比(50%)的总和?
    我认为高侧 FET 和低侧 FET 不会在半桥中同时导通。

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro-San、

    正确、高侧和低侧 MOSFET 不应同时导通。 如果发生这种情况、您将会击穿。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我对数据表中描述的最大占空比有疑问。

    UCC28251的最大占空比为100%。
    这意味着高侧的50%和低侧的50%。
    您说过这是正确的。

    在数据表中、LM5039的最大占空比为50%。
    这是否意味着高侧50%(最大值)和低侧50%(最大值)?

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro-San、

    是的、高侧和低侧的最大占空比均为50%。 LM5039在数据表第16页的"栅极驱动器输出"部分中对此进行了更详细的解释:

    此致、

    本·洛夫