This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:主 MOS 如何实现软开关。

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592746/ucc2897a-how-does-the-main-mos-implement-soft-switch

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:UCC2897

你好

请帮帮我。

有源钳位

主 MOS 如何实现软开关。

设计方法。

未引入 UCC2897数据表和应用文件。

非常感谢。

此致

Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、

    感谢您关注 UCC2897器件。

    以下 TI 页面 www.ti.com/.../login.shtml 上的有源钳位正向有源钳位有几篇论文。 希望这些对您有用。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    Peter Meaney
    我已经读取了、但没有指定如何设置参数以实现软开关
    此致
    Neil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有源钳位技术使用 LC 谐振来实现软开关。 为了实现 LVS (低电压开关)或 ZVS、正确排列能量流动成为有源钳位技术的关键设计点。 在开始每个开关周期之前、FET CD 中存储的能量必须被磁性电感器或漏电感器转移出去。 这需要磁感器或漏感器具有足够的能量、以便将 CD 中的电能流出到磁体中。 详细分析请参阅以下文章: 关于正激式转换器谐振转换对有源钳位效率的影响的设计指南  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oliver Pan91
    非常感谢。
    我已经阅读过这篇文章、或者无法系统地设计有源钳位、例如、
    1:Ieq in Equ.13如何?
    2:如何设置变压器的初级漏电感。
    此致
    Neil