This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:AGND 和 PGND 之间的电阻值

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627222/tps61021a-the-resistor-value-between-agnd-and-pgnd

器件型号:TPS61021A

您好!

 

关于 TPS61021A 上的 AGND 和 PGND、我的客户提出了一个问题。

 (问题)

是否指定了 AGND 和 PGND 之间的电阻器值? (最大值或最小值?)

在过去、他们在其他制造商生产 的电源设备中遇到了这个电阻值的问题。

因此、它们对该电阻器值有顾虑。

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AGND 和 PGND 之间的电阻很小、但未指定。 但是、即使电阻很小、也会在存在负载电流时导致 AGND 和 PGND 之间的电压差。

    因此 、AGND 和 PGND 必须连接在 PCB 上、以使它们具有相同的电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    感谢你的答复。
    他们还提出其他问题。
    (问题)
    如何在内部器件的 AGND 和 PGND 之间进行连接?
    在内部器件中、
    (a)未连接 AGND 和 PGND。
    (b)通过内部模式连接 AGND 和 PGND。
    (C)通过引线键合连接 AGND 和 PGND
    如果是(c)、能否告诉我们每个 GND 之间的电阻?

    此致、
    Tao2199
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     AGND 和 PGND 由内部模式连接。