This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ501210:带 BQ 501210 EVM 和 BQ51025的15W WPT 指南

Guru**** 2394275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51025, BQ501210, BQ500215, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592578/bq501210-guidance-for-15w-wpt-with-bq-501210-evm-and-bq51025

器件型号:BQ501210
主题中讨论的其他器件:BQ51025BQ500215BQSTUDIO

大家好、团队、

我的 MM 客户对15W WPT 的实施有疑问。

他使用 BQ501210 EVM 作为发送器、使用 BQ51025作为接收器。
发送器 I/p 电流不超过100mA、且接收器上的电压在加载时会崩溃。 此外、接收器在5W 接收器模式下工作。 PMODE 引脚在接收器上始终为高电平。

谢谢你。


此致、

尼德胡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Needhu

    检查 bq501210的输入电压。  为了获得最佳结果、它应该是19V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我是这个问题的客户、我想详细介绍一下我的设置。 作为发送器、我使用的是 bq501210 EVM。 在接收器侧、我使用的是输出电压为7V 且最大电流为1.4A 的 bq51025芯片。 在 bq51025的输出引脚上、我放置了一个电池(3.7V/10Ah)充电器、在这里我可以更改最大充电电流。 当我进行的慢充电电流仅比我的设置工作电流高500mA 时、在 bq51025的 v_out 上、我测量7V、PMODE 大约为4V。 充电电流增加到1A 时。 无线电源停止并重新启动。 就我所见、PMODE 引脚一直处于高电平。

    我猜我的接收系统没有切换到10W Rx 模式。 是否有方法强制10W 模式或执行其他操作以更改10W 模式。

    此致、
    Gregor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我的电源使用19V 电压、最大电流为2A。

    此致、
    Gregor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Gregor
    RX 侧的 PMOD 为高电平表示单元未进入10W 模式、卡在5W 模式。
    在 TX EVM 上、检查左下角的 JP1 Loss 接头、它需要有一个短接跳线就位。 如果未启用 FOD、TX 将不会进入10W 模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    是的、我有这个短接跳线。 是否有办法手动更改为10W 模式、还是所有操作都仅自动完成?

    此致、
    Gregor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、没有强制进入10W 模式的选项。 TX 端防止10W 模式的因素是输入功率和 FOD。
    TX 将从 RX 接收一个数据包、该数据包标识为 bq51025、然后 TX 将 FSK 信号发送给 RX 确认、ID 为10W TX。

    TX 绿色 LED 是否以快速(2.5Hz)闪烁、表明 TX 处于10W 模式?
    5W 模式 LED 将慢速闪烁(0.625Hz)。

    如果 RX 未接收到来自 TX 的 FSK 信号、它将不会进入10W 模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    当我尝试在慢速模式下对 LED 闪烁进行充电时。 但今天、我可以看到 LED 以快速的速率闪烁2次(这似乎有点像意外、因为我无法真正重复设置)。 尽管如此、当我尝试增大从 bq51025汲取的电流时、pwauer 传输会停止、并尝试重新初始化 WPC 连接。

    我想知道我的原理图是否有问题。 如果我向您发送原理图、会有所帮助吗?

    此致、
    Gregor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我发现了我的问题。 我的 Rx 线圈有问题。 在我更改线圈之后、我的硬件始终进入10W 模式、并且我可以增加从 bq51025的 Vout 汲取的电流。 但现在我遇到了这样的问题、即我在 bqTESLA TX 调优工具中看不到任何接收到的功率。 我可以看到、输入功率上升到10W 以上、我可以看到、当我增大充电电流但现在接收到功率时、损耗在上升。 那么、我可以使用调优工具读取接收到的功率、该怎么办?

    传输10W 时可以使用哪种电感范围? 它是否仅限于15µH μ A? 我的线圈空间有限、因此我需要测试不同的线圈。



    此致、
    Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以查看原理图、请发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bqTESLA TX 调优工具将不支持 bq500215和 bq501210上接收到的电源消息。 对于功率较高的单元、使用两个字的消息、此工具不支持此消息。
    我们将使用 bqStudio 替换调优工具、该工具正在使用中、但尚未准备就绪。
    接收到的电源消息很好、但不需要。 调优工具将用于 FOD 校准、仅需要一段信息、即 TX 计算的损耗、GUI 将此显示为寄生损耗计算。

    请注意、FOD 校准无法使用标准 EVM 完成、应使用 AVID 技术的 FOD RX 或 TX。