This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq51013B:启动问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628644/bq51013b-start-up-issue

器件型号:BQ51013B

您好!

我正在使用 BQ51013B。

当接收器放置在符合 Qi 标准的充电器上时、

未启用输出。

使用的接收线圈是 Wurth 760308101214。

Qi 发送器配备 Wurth 760308100111。

接收器中的电流限制设置为1A。

CS 为100nF、CD 为780pF。

当输出保持为零时、这是 RECT 标志:

有时、输出在 x 个周期后启用:

未启用输出的原因可能是什么?

谢谢。

Joris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TX 线圈看起来不错(Wurth 760308100111) 6.3uH 50mm、Qi TX 线圈。

    RX 线圈看起来不错(Wurth 760308101214) 26uH 19mm-良好的小线圈,但不推荐用于1A 过小和 DCR 过高的情况。

    100nF 的 CS 将使调谐频率约为98.8kHz、这是很好的。

    感谢示波器截图。

    当输出导通电压崩溃时、这意味着负载过大或输出可能短路。  另一个可能的原因是 ILIM 设置不正确、1A 应该足够了。  仔细检查 ILIM 和 FOD 之间的电阻器连接。  如果 Rect 和 FOD 之间有一个电阻器、请将其移除。

    线圈到线圈的距离是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    感谢您的建议。
    线圈到线圈的距离为3.2 mm。
    在正常情况下、电路的电流消耗最大 320mA。

    此致。
    Joris