This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:是否需要 TPS65910 32kHz 输入?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633465/tps65910-tps65910-32khz-input-required

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件: AM3358

我不清楚是否需要 TPS65910上的32kHz 输入(OSC32KIN/OSC32KOUT)。 如果您不需要内部实时时钟功能、那么这些引脚是否可以保持悬空? 我查看了该器件的原理图检查清单、这些引脚的"未使用功能"在 N/A 列出、告诉我不能使用此功能。 是否有人可以澄清问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    它将取决于您使用的器件型号、因为此信息存储在一次性可编程(OTP)存储器中、而该存储器因器件而异。 例如、用于 AM335x 的 TPS65910A31使用内部 RC 振荡器、因此无需使用晶体。 这些信息位于 CK32K_CTRL 下 OTP 的用户指南中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 是的、我将 TPS6591A31与 AM3358搭配使用。