This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300:I2C 端口

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO, BQ28Z610EVM-532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637674/ev2300-i2c-port

器件型号:EV2300

您好!

我想知道是否可以为 I2C 端口的 VOUT 供电、从而为 I2C 总线信号供电。
我在 EV2300中使用的软件是 bqstudio 1.3.76、我想在裸板上对 BQ28Z610进行编程。

非常感谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    当您说裸板时,您是指分线板、定制板(带其他电路)、bq28z610evm-532还是其他什么?

    要使用最少的导线更新 EVM 固件、请将 I2C 与 EV23/2400和电源(正极)连接到2P、并将电源(接地)连接到1N、然后将1P/2P 短路。

    请注意:如果使用 EV2300、则需要添加上拉电阻器(如果使用 EVM、请填充 P2和 P3跳线)。

    有关如何配置器件的更多信息、请参阅 http://www.ti.com/lit/sluube3 和 http://www.ti.com/lit/sluua65

     

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    问题是关于我的电路板、在这里、由于工作原因、上拉电阻器连接到板载电源的输出。
    在制造过程中、我们希望在开启 BQ 及其数据闪存之前对其进行编程、然后、通过研究 EV2300原理图、我发现 I2C VOUT 可通过5V 电源开启 MOSFET。 问题是通过 EV2300 SW 是否可以控制此类 MOSFET……

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    一些额外的信息和请求....

    浏览 bqStudio、版本1.3.76搜索 GPC Packager、我在 Prospective Customizing 中找到了一个菜单、其窗口如下...

    似乎可以控制 I2C VOUT…… 但它不起作用(菜单栏中不存在自动循环菜单!!!)

    有什么帮助?

    谢谢

    Maurizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan Kahler、

    我的客户 Bonelli 将直接描述他的询问。 我们非常感谢您的支持。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maurizio、

    在当前版本的 bqStudio 中、自动循环功能似乎被禁用。
    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    请原谅我的拖延,但我一直在等待进一步的答复。
    实际上、我最初在 Jenny 的问题是不同的:是否可以激活 bqStudio 内的 I2C VOUT? 我需要独立于电路板电源为 BQ29Z610 I2C 上拉电阻器供电。
    再次感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maurizio、

    遗憾的是、EV2300在 bqStudio 中没有用于启用 VOUT 以支持上拉电阻的命令。

    此致、
    Bryan Kahler