This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232HA:CHG 引脚即使电池充满电也保持低电平

Guru**** 2796805 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24232HA, BQ24230, BQ24232, BQ24232H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628369/bq24232ha-chg-pin-stays-low-even-battery-is-fully-charged

器件型号:BQ24232HA
主题中讨论的其他器件: BQ24230BQ24232BQ24232H

尊敬的 TI 社区:

BQ24232HA 目前用于通过 USB 电源为单节锂离子电池袋电池组充电

充电电流设置为0.48A、终止电流设置为48mA。

5块电路板旨在为电池充电、所有电路板都有相同的症状、即即使达到端接电流、CHG 引脚也无法进入高阻抗模式。

您能不能帮助您并建议原因。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路看起来正常、没有发现任何问题。

    充电电流应为0.48A、终止电流应为10%或48mA。

    需要检查的几件事:

    1) 仔细检查您的电路板上是否安装了 bq24232、而不是 bq24230。  230上的引脚15功能改变、并且有可能禁用充电完成。

    2) 检查应将散热焊盘连接到 GND (VSS)的器件上的散热焊盘连接

    3) 检查 ISET 的电压、它被归类为输出电流、并将用于48mA 的端接。  您在48mA 时看到什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回复。

    我已经验证了以下内容。

    1) 我当前使用的充电器是 BQ24232、因为 IC 本身上显示了以下丝网"4232HA TI 64i AFSG"。

    2) IC 散热焊盘连接到 IC 本身下方的 PCB 接地焊盘。

    3) 充电期间、ISET 上的电压(0.48A)为2.08V;充满电时、ISET 上的电压(48mA)为28mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用您的配置设置了 bq24232H EVM、并测试了端接功能和/CHG 输出。  

    未发现任何问题、电流为48mA 时充电完成、/CHG 引脚将从低阻抗转换为高阻抗。

    还注意到、在充电重新启动、电池电压下降和充电重新启动期间、此引脚将保持高阻抗。

    您的电路是否有其他有用的详细信息?

    您是否有我可以查看的布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    电池充电器电路输出引脚被连接至一个具有5V 输出和80mA 负载供电的升压 DC-DC 转换器。

    电池充电器电路布局如下所示。

    此致、

    Theen Poh