This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4132-Q1:电源损耗

Guru**** 2527280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630985/lm4132-q1-loss-of-power-supply

器件型号:LM4132-Q1
主题中讨论的其他器件:LM4132

尊敬的团队:

我有关于 LM4132CQ1MFR3.0的具体问题。 在设计中、我们无法始终保证 LM4132得到正确供电 或完全供电、而电路的其余部分可能会工作。 可能会发生以下两种情况:

1) 1)完全断电。 输出端存在但不高于最大额定值的电压。 问题是器件的行为是怎样的? 我们将看到流经反馈分压器的泄漏电流、我们必须假设的最大电流是多少? 此外、晶体管是否会阻断、是否也会有通过双极晶体管的泄漏路径、以及我们在这里期望的电流/行为是什么? 是否有开始导电的 ESD 结构?

2) 2) Vin 可低至2、9V。 我了解 REF 不再能够调节。 假设 Vout 使用压降跟踪 Vin。 首先、在2、9V 电压下、该器件是否仍按所述运行? 其次、在电源电压为2、9V 时、从 Vin 到 Vout 的压降是多少?

非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    在该设计中、您是否希望 LM4132在电源电压不高于3V 加上压降电压时提供负载电流?

    1) 预期最大电流为数据表上的最大电源电流(IQ)规格。 我相信、在2.9V 电压下、晶体管不会阻断、并且会有泄漏电流。 查看数据表中的下图、当输入电压接近输出时、电源电流在进入线性压降区域之前会出现尖峰。 尽管这是一个 Vref = 2.048的图、但对于+3V 器件、预期会出现类似的行为。  

    2) 在2.9V 电压下、REF 不会进行调节、但会有输出电压跟踪输入电压、如您所说。 Vdrop 将取决于负载电流。 在10mA 负载下、用于调节的最小输入电压为3.175V。  由于 Vdrop 将处于线性区域内、因此预期 Vdrop 为最小压差电压加上 BJT 的一些有效电阻。 我无法为您提供确切的答案、因为我们不会在最小输入电压下描述它的特性。 由于负载和线路调节超出规格、我们也无法保证电压降在整个范围内相同。

    希望这对您有所帮助、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Edthan、

    REF 应设置 MCU ADC 的电压、这将是负载条件。 我们想了解在电压降至2、9V 时、输出是否仍是可预测 的、例如在 20%误差条件下、这样 ADC 就可以 通过使用所述"不良" REF 的输出测量 REF 的 VSUPPLY 来检测电源电压损耗。

    关于未上电状态、我理解我们必须假设整个 IQ 为泄漏。 这在另一方面意味着器件将承受这种情况、对吧?

    电阻分压器的最大电流是多少? 这些电阻器的最低值是多少?

    谢谢

    Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、可以安全地假设在未通电状态下、电源电流将被视为 IQ 泄漏电流。

    关于电阻分压器的电流和值、我将尽快返回给您。

    Ethan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edthan、

    我们在电阻器驱动器方面是如何做的? 我们可以提供这些信息吗? 这是一个紧迫的问题,因为我们在一周前开始了这一对话。

    谢谢

    Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    我已经与我们的设计团队进行了跟进、但他们尚未回复我。 我将向他们转发紧急情况、并在我有答案时回复您。

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lutz、

    设计团队无法通过查看器件的原理图/布局来提供这些电阻器的确切值。 在之前的测试中、我们在输出端放置了一个源、并估算它可能的值范围。

    该器件似乎会在20uA 左右的连续拉电流时发生故障。 R1约为150K 至300K、R2约为100K 至200K。 这些电阻器值经过修整、以匹配不同器件之间变化的带隙基准电压。