This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS65286:TPS65286电源效率仿真

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65286

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592748/webench-tools-tps65286-tps65286-power-efficiency-simulation

器件型号:TPS65286

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生:

 我的客户希望在其 TPS65286设计中仿真电源效率、但在 webench 电源设计中没有 TPS65268项。 是否有任何仿真工具可以更轻松地计算 TPS65286效率? 感谢你的善意帮助。

下面是客户希望了解 TPS65286效率的列表。 供参考。

电源输入20V

电源轨#1 20V -至-5V/5.4A (最大值)

电源轨#2 20V -至-5V/2.7A (最大值)

电源轨#3 20V --至- 3.3V/1.959A (最大值)

电源轨#1 20V -至- 5V/3A (最大值)

电源轨#2 20V -至-9V/3A (最大值)

电源轨#3 20V --至- 12V/3A (最大值)

电源轨#4 20V --至-15V/3A (最大值)

 

此致、

Gary