This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:Battery Management Studio 未检测到

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642755/bq34z100evm-not-detected-by-battery-management-studio

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我将 BQ34Z100EVM 与 Battery Management Studio 1.3.79搭配使用。 我想为特定的电池创建一个黄金文件:镍氢 VHT-F、12节串联电池(ARTS 能源)。 但 bqStudio 未检测到 BQ34Z100EVM 和 I2C 连接。 它仅检测 EV2300 (版本3.1.c):

我在用户指南 slu904中检查了 EVM 连接、看起来不错。 我在 Bat+和 Bat-之间有14.64V 电压。

当我运行 Batttery Management Studio 时,它不会检测到任何内容,所以我选择0100_0_16_bq34z100G1.bqz 然后我对监测计进行编程:编程->浏览-> bq34z100_G1_V0_16_build_17.srec->程序,但没有发生任何情况:“未从设备确认”。

是否有任何解决此问题的想法?

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    请从版本3.1.c 升级 EV2300上的固件

    有关如何升级固件的说明、请访问 :e2e.ti.com/.../3225.EV2300FWUpdaterUnprogDev-_2800_4_2900_.zip

    如果您没有第二个 EV2300来更新 EV2300版本3.1.c 的固件、请告诉我。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    感谢您的快速回答。 我现在没有第二个 EV2300、但我将在本周结束时有一个 EV2300。
    我将在更新 EV2300时通知您。

    此致、

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    非常感谢您的帮助、bqStudio 现在可以检测监测计。

    此致、

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 Win7中检测到 EV2300版本是3.1c、如何升级固件。 我没有第二个 EV2300。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammad、

    遗憾的是、执行更新需要第二个 EV2300。

    此致、
    Bryan Kahler