This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:在生成日志文件之前应设置哪些参数

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592519/bq27220-which-parameters-should-i-set-before-making-log-files

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我在我们的项目中使用 bq27220电池电量监测计。 我正在尝试借助 EV2300和 BqStudio 对其进行配置。 在 bqstudio 的数据存储器中、它显示了三个选项

校准、配置、电量监测

校准(OTP)、配置(OTP)、电量监测(OTP)

校准(默认为 ROM)、配置(默认为 ROM)、电量监测(默认为 ROM)

您能告诉我、在这些参数中、我应该更新哪些参数、以便能够生成日志文件并配置 CEDV 系数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    因此、您无需为生成日志文件配置任何内容-只需按下启动日志按钮即可记录电池配置文件。 对于获取系数、您需要将日志文件提交到 GPC 计算器中、然后您的文件将从中获取提供系数参数的文件。

    请看一下: www.ti.com/.../sluub45a.pdf

    和 http://www.ti.com/tool/gpccedv

    希望这对您有所帮助、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    由于、我使用的电池组为6节(3000mAh)、并联(18000 mAh)。 因此、为此、我还需要更改参数、否则相同操作将起作用