This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐的直流/直流转换器解决方案输入电压:-15V、输出电压:;5V、输出电流= 1A

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633247/recommended-solution-of-dcdc-converter-vin--15v-vout-5v-iout-1a

主题中讨论的其他器件:TPS40210PMP8956

您好!

是否有符合以下要求的推荐解决方案?
我们可以使用变压器。

VIN =-15V
Vout =+5V
Iout=1A


VIN =-15V
VOUT =-90V
Iout=10mA

此致、
Ryuji