This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:运行期间更改频率

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592331/lm5046-changing-frequency-during-operation

器件型号:LM5046

是否可以在运行期间通过加速或减慢同步时钟或使用 RT 引脚上的 FET 来更改频率?  这是否会对 PWM 时序造成不良行为? (即、较高频率的较小斜坡可能不会跨越上一个周期的调制信号)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean、

    感谢您关注 LM5046。 我已联系此器件的应用工程团队。 他们应该能够在第二天左右的时间内提供反馈。

    此致、

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我认为是这样、但最好不要更改太多、就好像两个相邻周期之间的差异太大、那么 PSU 可能无法承受。 由于 LM5046是固定频率控制器、不应在运行时改变频率、这意味着频率后的 PWM 时序是不可预测的、因此客户应验证并测试其设计实现。

    谢谢
    Oliver