This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63050:SS 时间设置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628831/tps63050-ss-time-setting

器件型号:TPS63050

你(们)好  

我的顾客有疑问。

如何确定 TPS 63050的 SS 时间?
是否有找到"CSS"的公式?

注意事项  

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T=C*V/I、V=1.3V、I=1uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中说明了以下内容。
    "软启动时间取决于负载电流、输入电压和输出电容。 升压模式下的软启动时间比降压模式下的时间更长、也取决于负载电流、输入电压和输出电容。"
    可以忽略这一点吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi、

    无法精确计算软启动时间、如数据表中所述、软启动时间取决于多个参数、最佳方法是使用客户电路中的建议值开始测试、然后根据您的规格对其进行微调
    我建议使用小于10nF 的电容器。