This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:开关频率公式和图形不匹配

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592705/tps65400-switching-frequency-equation-and-graph-dont-match

器件型号:TPS65400

大家好、

在数据表中、有一个用于计算给定 ROSC 的结果开关频率的公式、然后是一个数字图。 问题是它们不匹配。

为 ROSC 插入160即可获得1128kHz 的频率、图形可享九折以上的优惠。 为什么会出现这种情况、您能否推荐这两者中更可靠的方法?

如果我的客户想要非常具体的开关频率、他们是否只需要进行猜测和检查、直到确定开关频率?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    图12是 仅一个 EVM 板 测试结果的曲线拟合。

    FSW 公式根据  多 个 EVM 板测试进行了优化。

    因此、图12 与公式计算不匹配。

    因此、如果需要特定的 Fsw、建议使用 Fsw 公式计算 ROSC。

    我还会仔细检查 EVM 以供您参考。

     当 ROSC=160k Ω 时、FSW=1.07MHz、 由于大规模生产的变化、该值处于正常范围内、而不是1.128MHz。