This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:关于图14电流限制概述

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592504/tps2491-about-fig14-current-limit-overview

器件型号:TPS2491

您好!

您能否 告诉我为什么红圈电流= 0.5A?
另请告诉我 IIN 的测量点。



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    上图显示了每分段0.5A、电流似乎约为0.7A。 您看到的值可能是功率限制造成的(功率限制/Vin =启动期间的电流、启动至短路以及热短路(如果短路仍然有效)。 时间标度可能由故障计时器设置设置设定。

    如果您想更详细地了解热插拔控制器的所有波形、方程式和方法,请访问 www.ti.com/hotswap 上的应用手册 =>单击“技术文档”=>单击“强大的热插拔”。 它将逐步解释这些波形的含义以及如何计算这些波形。 我希望这对我有所帮助:-)

    此致、

    Aramis P. Alvarez