This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:提高筛查和 PF 价值

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628845/ucc28070-scream-and-pf-value-improvement

器件型号:UCC28070

各位专家、您好!

我有一位客户有以下问题、我们非常感谢您的帮助。

在输入交流800Hz 中、我使用 UCC28070来执行 PFC。在输入电压264Vac 中、输出功率为500W、pf 值仅为0.9、在平均时间内、可以听到响亮的尖叫、我想提高 PF 值、 我想知道如何减少尖叫? 我们应该如何改进?

UCC28070适用于输入频率为800Hz 的应用? 如果是、是否有具有高频输入的参考设计?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jenny、

    尖叫总是一件糟糕的事情、在这种情况下、也是一个求助呼叫。

    如果您希望通过电子邮件向我发送设计要求、原理图和物料清单以及显示开关波形的任何测试数据、我可以查看设计

    噪声(或尖叫)通常与电感器设计相关、客户应查看电感器规格。

    电源电流可能会达到限流状态、或者电流感应变压器出现问题。

    UCC28070已在高达800Hz 的输入频率下进行了测试、但我们尚未发布参考设计。

    我的电子邮件是 johngriffin@ti.com

    此致

    John