This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61253A:连续电流范围。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61253A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592606/tps61253a-continuous-current-range

器件型号:TPS61253A

您好!

能不能有人告诉我切换谷值电流和直流电流之间的差异。

TPS61253A 的最大输出电流是多少

1500mA 或4A??

如果负载为4A、它是否会以4A 对电池放电? (电池使用5200mah)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    直流电流是指预充电阶段、预充电阶段、没有开关的输出电流。
    开关谷值电流表示预充电阶段之后的电感器谷值电流、即该阶段的 Vo>Vin-0.3V。


    TPS61253A 的最大输出电流能力为1.5A@Vin=3V、1.75A@Vin=3.6V、 2A@Vin=4.2V。  它无法支持4A 输出负载。


    请您与我们分享详细的应用信息吗? 我的电子邮件地址是 helen-chen@ti.com