This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:您能否验证是否与 TPS54325's 反相降压/升压电路"? ② μ A

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628542/tps54325-could-you-verify-tps54325-s-inverting-buck-boost-circuit-2

器件型号:TPS54325

因为以下内容也没有答案。

因此我将重新发布。

原始帖子的链接:

e2e.ti.com/.../623479

<问题>
①此操作是否可以执行 PG"下拉至-5V 节点"?
(__LW_AT__请告诉我是否有其他好的行为。)
② PowerPAD 是否还采取了"5V 下拉至节点"操作?

此致、
Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    PG 是漏极开路输出、您可以将其下拉至-5V 节点、或将其保持断开状态

    电源焊盘必须连接到 PGND 和-5V 节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masummi-San、

    我已经回答了上一个帖子。 谢谢!