This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28950:TINA/SPICE/ucc28950

Guru**** 2555420 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632786/tina-spice-ucc28950-tina-spice-ucc28950

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好

我尝试仿真具有400V 输入和450V 输出的18kW 全桥。
输出电流为45A 至1mA。 我尝试使用 EVM sim 模型执行此操作、但没有成功。 输出电压不能高达450V。 它保持在最大18V
我想在电池充电器中使用它。 我已经更改了输出电流、但现在我想使用450V 输出电压进行仿真。  

您是否有任何关于我无法达到输出电压的建议?

此致

Ilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Ilia

    您需要进行许多更改才能使模型提供450V 输出、下面我将列出发生的情况。

    但是、首先、值得使用原始设置运行模型-这将为您提供系统运行方式的"感觉"。

    您应该下载此器件的 Excel 计算器副本-它位于产品页面的工具和软件选项卡下。 这将使您能够计算必须更改的组件值、以便转换器提供450V 输出、而不是12V 输出。

    您需要更改变压器匝数比-在这里要非常小心-计算器将匝数比舍入到最接近的整数-当12V 输出的匝数比为21:1时这是正常的、但输入为400V 且输出为400V 时完全错误 450伏。 计算器可能会建议匝数比为1 -正确的(未取整值)为0.62。 您可以将单元格 C25中的值剪切并粘贴到单元格 C26中、或直接将0.62写入单元格 C26中-
    应将 TINA 中的变压器更改为初级侧具有21T 电压、次级侧每侧具有34匝电流(0.62比)
    该计算器还会建议输出电容和输出电感器值-更改 TINA 模型以使用这些值。
    输出电压感应链(R6/R7)需要更改。 计算 R6、使输出电压为450V 时 EAP 输入电压为2.5V。
    您应该更改为二极管整流-删除 Q5和 Q6及其相关驱动器(ORoute 和 OUTF 可能保持开路。
    您可能还需要更改环路补偿-但让我们先让您开始。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我发现我可以使用 Rsum 将电压从零调节到最大值
    我也可以通过反馈调节它、但通过 Rsum 调节它会更容易

    您是否认为我可以调节那里的电压
    如果我这么做、会有什么问题。

    注意事项
    Ilia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilia

    您不能使用 RSUM 调节 Vo -它似乎可以在仿真中工作、但该引脚应设置斜率补偿并选择电压模式或电流模式控制方法。

    调节 Vo 的正确方法是使用反馈网络。

    此致

    Colin