This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:使用 tps62140可获得1.2V 但获得2.0V

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62142, TPS62140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592319/tps62140-using-tps62140-to-get-1-2v-but-get-2-0v

器件型号:TPS62140
主题中讨论的其他器件:TPS62142

使用与数据表中1.2V 相同的 tps62140电阻分压器、但得到2.0V (75kOhm 和150kOhm)。 tps62140启用后、tps62142 (从 tps62140的 PG 引脚到 tps62142)。 从 tps62142完全获得3.3V 电压。 什么可能是原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将30欧姆负载连接到 tps62140、现在输出电压为1.2V (正确)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无需负载即可获得正确的输出电压。 当 Vout 为2V 时、您能否发布 Vin、Vout 和 SW 的波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器现在不可用。 但使用了万用表。 对于5.57V 和12V 输入电压(使用两个固定输入电压进行测试)、相同的结果 Vout = 2V。  将开关输出电压从1.15V 增加到2V。 在 FB 引脚 VFB=1.34V 时(由于电阻器偏差公式、我们得到2V 是正确的)。

    但在外部负载下、我们的 Vout=1.2和 Vfb=0.8V、如数据表(Vref)中所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于任何直流/直流转换器中的开关波形、我们需要使用示波器来调试电路。

    此电路是在您的系统中还是在自己的电路板上? 如果它在系统中、则可能是另一个电源轨将其电压反馈到输出端。 这可以通过范围来确认。