This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600C:需要在数据表中进行一些说明

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25600C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632128/bq25600c-a-couple-of-clarifications-needed-in-the-datasheet

器件型号:BQ25600C

尊敬的 TI 电源团队:

关于 BQ25600C、请帮助澄清以下问题:

1) 1)与<= 800mAh 电池一起使用时、首选方法是禁用充电器。 原因是默认充电电流会很高。

-是否可以使用 CE 引脚硬禁用它,然后通过 i2c 覆盖它!?

-由于 CE 为低电平有效(这有点不幸,因为我们没有任何有效的电源轨将其上拉),您在此建议的解决方法是什么?

2)有关 Type-C 和 OVP 保护、即20V 和浪涌。

-内置 OVP 是否足够(即使20V 在绝对最大范围内)?

如果没有、请建议 OVP 和浪涌保护解决方案、同时仍允许通过 OTG 进行双向电源

3) 3)由于我们计划在 Type-C DRP 模式下使用 OTG、您能否提供有关如何实现此功能的其他方框图?

-数据表中不清楚 反向 OTG 升压 -> FET 和禁用期间的放电是如何工作的。 请帮助澄清问题。

4) 4)在本例中、我们需要将电流限制为100-150mA、

-请建议使用"VBUS"以外的另一个引脚(以从中抽取5V 升压电源)

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    很抱歉耽误你的回答。

    关于1)不能这样做。 CE 和寄存器位必须被置位以启用充电。 如果其中任何一个关闭、则禁用充电。  

    通常、/CE 可被拉高至 VSYS。 或者、也可以将其上拉至 REGN。 当施加有效输入时、REGN 将上升、然后充电将开始正常。  

    关于2)充电器在 VBUS 上的最大额定值为22V。 我们的 OVP 保护功能是在达到 OVP 阈值后关闭转换器并禁用充电器上的偏置。 因此您应该没有问题。 较高的浪涌(>22V)和快速浪涌(<200ns)可能会引起一些问题、但我不会担心。

    关于3)需要注意的一点是、bq25600C 旨在用作与主充电器一起使用的并联充电器、以便最大限度地提高充电电流以分配功率损耗。 您是否计划在并行配置中使用此功能? 或者、这是您系统中唯一的充电器吗? 此外、您能否在这里澄清一下有关反向 OTG 升压的问题? 您是否在问禁用升压转换器的工作原理?

    关于4) PMID 引脚可用于从 OTG 模式拉取电流。 当 OTG 电流从 VBUS 拉出时、这将绕过输入电流限制。 但是、您将需要额外的电路来执行电流限制。

    此致、

    Joel H