This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1085:LM1085adj

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592583/lm1085-lm1085adj

器件型号:LM1085

你(们)好

我使用 lm1085adj。

VIN = 6.3V

VOUT = 3.3V

最大负载调节=(| Vmax_out - Vout |)/ Vout * 100% = 0、3% 对吧?

3.2901 <Vmax_out< 3.3099 It is right?  

数据表中没有关于这些装置的任何信息。 没有关于如何测量此参数的信息。 
我是否正确计算了负载稳压器的值? 

我真的希望您能回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、查看数据表首页、我看到它列出了0.1%的典型负载调节率、而0.1是电气特性表中列出的典型值、告诉我单元列中应该有一个%符号。 很抱歉造成混淆。

    此外、是的、您的负载寄存器公式是正确的。  


    -Kyle