This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:可以将外部裕度(如 UCD90320)与 ANYOUT FB 分频器结合使用吗?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592706/tps7a8300-ok-to-use-external-margin-like-ucd90320-with-anyout-fb-divider

器件型号:TPS7A8300
主题中讨论的其他器件: UCD90320

您好!

我想使用 UCD90320的裕量调节功能、实际上将 DAC 重新接入 LDO 的 FB 节点、从而使 TPS7A8300输出裕量@ 1.2V +/- 5%。

以这种方式进入 FB 是否存在任何问题? LDO 是否会尝试"纠正"它对 ANYOUT 配置的期望、或者我能否有效地将内部电阻器视为无源电阻分压器?

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    使用 DAC 实现裕度调节电路时、TPS7A8300应使用 ANY 输出或使用外部电阻分压器来设置输出电压。 正如您在帖子中提到的、ANY 输出是正常的无源电阻器。

    -Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、

    非常好、感谢快速确认!

    Jonathan