This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:LM5066I 控制3个直流风扇-电流设计注意事项

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592703/lm5066i-lm5066i-controlling-3-dc-fans---current-design-considerations

器件型号:LM5066I

大家好、

我正在与客户合作、如果  您能帮助回答以下问题、他们对 LM5066I 有几个问题:

我们将对3个直流风扇使用 LM5066I 热插拔控制器。 每个风扇的最大电流为12.5A、三个风扇的最大总电流为37.5A。 我将设计最大电流为50A 的热插拔电路。 您对此有何看法? 50A 是否足以支持三个风扇? 您对热插拔电路的最大电流有什么建议吗?

我已经测试了风扇,并且在风扇启动和关闭期间看到了负电流:

1) 1)     启动期间的负电流:~3.5A

2) 2)     关闭风扇时的负电流:~1.7A

我想、如果我并联三个风扇、负电流会高得多。 因此、当我将热插拔电路 LM5066I 用于这三个风扇时、我是否需要添加负电压/电流保护电路? 你有什么建议吗?

谢谢、

约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约旦

    确保最大电流包括任何持续时间较短的峰值电流。 LM5066I 将看到并对其做出响应。 如果风扇上的峰值电流保证小于37A、则将 CL 设计为45A 看起来具有足够的裕度、但这是单个 HSC 上要使用的大量功率。 LM5066I 将使 FET 完全增强、负电流不会成为问题、除非它对输入电容器进行过充并在电流感测中产生错误的 CL/CB 阈值、从而导致 LM5066I 以 CL 或 CB 跳闸进行响应。 考虑到 CB = 1.9x CL、这样将为95A。 对于48V 系统而言、这种情况非常重要。 在 CB 事件期间、所有这些电流以及~ 1usec 反应延迟引起的额外电流都意味着需要将高达100A 的电流倾入输入 TVS 和输出肖特基二极管。 因此、您需要多个输入 SMD TVS 和输出 SMC 肖特基二极管来提供保护。 您可以在 OUT 引脚上使用50欧姆电阻器、在 OUT 上使用小型肖特基二极管、在 FET 源上使用单个大型肖特基二极管。 对于这样一个大功率设计、需要非常仔细的故障电流测试。 我建议您使用单独的 LM5066I 控制将这些电压拆分为单独的电源轨。

    Brian