This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:您能告诉我 TL431's 参考引脚绝对最大值吗?

Guru**** 2606035 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, LM431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633381/tl431-could-you-tell-me-about-tl431-s-ref-pin-absolute-max

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件: LM431

你(们)好

①How 大电压是 TL431的基准引脚绝对最大值吗?

②Is LM431的值相同?

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masumi、

    在开环配置中、TL431和 LM431 VREF 引脚不应高于 VK 或超过其 绝对电流输入 Iref。 有时这无法保证、在这种情况下、我建议始终使用诸如 Rref 的大电阻器将 Iref 限制在1mA 以下。 这将导致 Vref 引脚上任何高于2.5V 的电压保持在2.5V - 2.6V 之间。

    -mz