Other Parts Discussed in Thread: UCC27211
大家好、
我在项目中使用 UCC27211。 具体而言、我使电路如半桥配置中的数据表中所示。 此时、VHI 和 Vli 引脚接地、VHS 引脚未连接到变压器。 我对 UCC27211使用9V 电压、对半桥 MOSFET 使用6V 至24V 的可变启动电压。
我的问题是在 VHS 引脚上、因为我始终测量恒定电压(接近电源电压)。 但是、如果 VHI 和 Vli 处于逻辑电平电压、则在 VHS 中、电压 应为零。 是吗?
如果我断开高侧 MOSFET、VHS 上的电压 始终存在。
请 ,有人能帮我吗?
谢谢你
此致、
Donatello