This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:更高的调光比

Guru**** 2811765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61194-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592295/tps61194-q1-higher-dimming-ratio

器件型号:TPS61194-Q1

大家好、团队成员。

TPS61194-Q1在100Hz 时的调光比为10000:1。

但我们的客户要求更高的调光比、200Hz 时为20000:1。

您是否对提高 TPS61194-Q1的调光比率有任何想法?  

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kobayashi、
    您的问题得到了很好的回答、我们将尽快检查并回复。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小林您好、

    感谢您的参与。 遗憾的是、TPS61194-Q1不允许存在您所需的调光比级别。

    TI 背光产品系列包括背光器件、这些器件具有高可编程性以及其他可实现相对更高的调光比的特性(与 TPS61194-Q1相比)。

    如果需要有关具有高调光比功能的器件的更多详细信息、请与当地的 TI 销售代表联系。

    此致、

    David