This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-B0:PFM 模式下的输出电压精度

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628595/lp8758-b0-vout-accuracy-in-pfm-mode

器件型号:LP8758-B0
主题中讨论的其他器件:LP8758-E0

您好!

我对 PFM 模式下的输出电压精度有疑问。

关于 PFM 模式运行期间的 Vout 精度、数据表 P.6中的以下说明是什么意思?

 它是否表示精度为±2%、并且它可以适应最大15mV 的误差?

此外、 MAX 中描述的20mV "最大值(2%、15mV) 20mV"代表什么? 这是错误吗?

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoto-San、您好!

    是的、这完全意味着这一点。 它的最小值为-2%或-15mV、最大值为+2%或+15mV、加上静态漂移+20mV。 因此、如果输出电压低于0.75V、则最小值为-15mV、最大值为+15mV + 20mV 静态漂移。

    例如,如果输出电压为1V,则最小值为-20mV (-2%*1V),最大值为+20mV (2%*1V)+ 20mV 静态漂移。

    +20mV 意味着在 PFM 模式下、输出电压的直流电平稍微向上移动、最大值为+20mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jari-San

    感谢你的答复。

    LP8758-E0中的精度概念是否相同?

    此外、E0版本在 PWM 模式下具有特定的精度值、但为什么 B0中没有任何内容?

    此致、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoto-San、您好!

    是的、E0的想法也是一样的。

    对于 B0、PWM 模式中有规格、但也有一些限制。 对于 E0、值为-+2%和-+20mV、但对于 B0 -1 -+1.5%。

    此致、

    Jari Niemelä í a