This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A88:TPS7A88

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88, TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592679/tps7a88-tps7a88

器件型号:TPS7A88
主题中讨论的其他器件: TPS7A91

大家好,

一位重要客户非常感谢您为 TPS7A88提供的紧急帮助。

根据数据表, 它 包含两个 LDO。

客户 希望仅使用其中一个 LDO。

他应该对其他 LDO 引脚做些什么?

2.此外 、客户 希望确保在仅使用单个 LDO 时热计算保持不变、并且 他仍然可以具有 D/S 中提到的相同热系数

 

此致、

 

Arik.P

AFAE,以色列销售

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arik:

    如果他仅使用其中一个 LDO、则可以将未使用的引脚保持未连接状态、但最好将其连接到 GND。 至于热性能、使用单个 LDO 时将完全相同。  

    您的客户可能还想了解 TPS7A91、它具有与 TPS7A88非常相似的性能、但采用更小的封装。 如果热性能是一个大问题、则 TPS7A88可能仍然是更好的选择、因为热性能与芯片尺寸成正比(芯片尺寸越大、热阻越低)。  

    -Kyle