This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:在没有输入电源的情况下、将 PGOOD 输出保持在低电平是什么?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628612/tps25942a-what-maintains-the-pgood-output-at-low-level-without-input-power

器件型号:TPS25942A

大家好、

在没有输入功率的情况下、什么将 PGOOD 输出保持在低电平、而 PGTH 输入电平低于其阈值?

它的输出可能是一个特殊的 MOSFET、它的工作方式类似于耗尽模式晶体管?

PGOOD 输出被绘制为增强型 MOSFET (图48。 tps25942a.pdf"数据表)

此致、

摩洛哥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tamas Morociz:

    输入电压或输出电压必须大于1V 才能将 PGOOD 输出保持在低电平。 在这种情况下、MOSFET 被配置为二极管模式、以将 o/p 保持在低电平。

    此致、
    Rakesh