This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65310A-Q1:TPS65310A-Q1可接受的 VIO 电压

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633151/tps65310a-q1-tps65310a-q1-acceptable-vio-voltages

器件型号:TPS65310A-Q1

我可以在2.5V 下运行 VIO 吗?  这是否会导致 SPI 兼容2.5V?

V_VIOMON_TH 看起来像是在3.13V 时跳闸、但在 V_RESL 电气条件下有一条注意事项、即 VIO 为1.2V、因此我想我会再次检查。

从传闻来看、它可以在5V 电压下运行吗?

谢谢、

BK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请向我提供有关此项目和客户的详细信息吗?

    VIO 上的最小电压应该大于3.13V 并且应该能够承受5V 输入电压。

    数据表中提到的 VIO=1.2V 仅用于测试 V_RESL 的测试条件(只是为了具有非零低电压)、这与 VIO 阈值无关。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的彻底检查。

    BK