This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3710:不带 VDD 的 TPS3710输入电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628594/tps3710-tps3710-input-volatge-without-vdd

器件型号:TPS3710

您好!

我想使用 TPS3710来检查信号上是否存在电压。

但在特定情况下、TPS3710未通电(VDD 引脚上无电压)、而 SENS 引脚上有电压。

TPS3710组件是否接受此情况?

此致。

Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sylvain、

    在 SENSE 上具有电压但在 VDD 上没有电压的情况下是可以接受的。 该器件显然无法正常工作、但只要保持建议的工作条件、就不会损坏。 这意味着 SENSE 引脚上的电压不超过6.5V。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mickael!

    此致、

    Sylvain