This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:开始出现模拟调光问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633020/tps92640-start-problem-with-analog-dimming

器件型号:TPS92640

我们使用 LED 驱动器 TPS92640来驱动 LED。    系列中的2个 CREE LED 或4个 LED CREE 的最大电流设置为635mA。 其 VF 大约为3V。 电源为24VDC。  Fsw 大约为200kHz。 我们通过 iadj 引脚在0至2.54V 范围内使用模拟调光。 该电压由数模转换器产生。
  问题在于、当我们希望以较低的 iadj 电压启动 TPS (我们的应用需要低电流)。 这个问题不是系统的。 有些卡启动良好、有时它们不启动。 我可以为您提供 TPS 使用的原理图。  
请、您能帮我们理解并解决问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    发生这种情况时、IADJ 有多低? 当器件运行时、误差放大器会削减、从而抵消固有偏移。 但是、当您开始启动时、它将位于一个或另一个终端。 原生偏移可能为+/-5mV (在数据表的真正零电流部分中指定了+/-10mV、以提高安全性)。 这意味着您需要 CS 上的电压超过该电压值、以确保其启动。 如果您的偏移量较少、则会开始正常、而其他不会取决于原生偏移量和极性。 因此、为了确保每个电路板都启动、IADJ 需要至少施加50mV (最坏情况下为100mV)的电压才能启动、然后根据需要降低电压。

    如果这对于应用来说是不可接受的、您可以使用真正零部分中提到的关断电阻器来补偿失调电压、或者您只需使用 FET 短暂分流输出、直至其启动、然后降低 IADJ 并打开 FET。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我们已经使用了一个电阻器(1M6)。但数据表对此并不十分清楚。  我实际上在 EMC 测试中。 我可以在下周返工时检查 IADJ 电压。 如果您需要、我可以通过邮件向您发送设计原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、最好检查 IADJ 电平以确保其正常工作。 ROFF 可以帮助您、但我不确定高值是否会达到目的。 无论是否使用、综合效果都需要是 CS 在启动时通过 IADJ 设置为至少5mV (10mV 以确保真正安全)、或者某些器件可能不使用。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与同事进行了核实。 对于我们的最小设置、最低 Viadj 约为110mV。 他们在3级调光(对数刻度)上观察到这个问题。

    是否有任何其他特性可以阻止开始,例如 ILpp?

     我能不能通过更私密的方式向您发送原理图、看看我们是否犯了大错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当然。 向我发送朋友请求、然后我们可以发送私人邮件。 我很乐意查看您的原理图。

    此致、

    克林特