This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61090:SW 引脚3、4在工作一段时间后短路

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61090, TPS61090EVM-029, TPS61092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642142/tps61090-short-circuits-at-sw-pin-3-4-after-working-for-some-time

器件型号:TPS61090
主题中讨论的其他器件: 、TPS61092

您好、TI、

简要说明:

我们的电路包含为 MCP73871 (U8)充电器 IC 提供的5V 输入适配器源、具有用于备用的3.7V 锂离子电池。 因此、在发生电源故障期间、电池会充电。 该输出提供给 TPS61090RSARG4 (U7) IC、后者随后将电压升压至5V、最大负载仅为500mA。 我在下面附上了我们的电路图、包括光绘视图和放置位置。 我们在设计中首次使用了这些组件、并希望在将来经常使用这些组件。

测试设置:

1、CRO 探针连接到 R69处的 TPS61090 VOUT

2、R55上提供5V 工作台电源(不基于 SMPS)、不包括未连接负载的其余电路。 (实际应用中的输入将是7V 3A SMPS 适配器)

3.蓄电池未连接至充电器电路。 (当电池未连接时、R55上的输入电压作为 VBAT 提供)

4、R67 = 1.8M Ω、R68 = 200k Ω。 (在此处的 CRO 上、它显示0.540mV)(在电阻分压器上完成的校正)

6.8uH 功率电感器上的点连接到 VBAT、

6.电路中的 PI_EN 引脚断开,只连接到外部连接器。

问题:

电路工作了一段时间。 在空载的情况下完美地提供5V 输出。 一段时间后、或者有时立即、TPS61090 IC 短路、通过充电器 IC 拉取大量电流、从而禁用充电器 IC 本身的输出。 因此、我们放置了一个500mA PTC 保险丝、这也不会帮助也仍然会损坏 TPS61090 IC。 CRO 仅在输出侧显示低电压、无法调试刚刚发生的情况。

我们还注意到、移除 IC 后、引脚3、4 (即 SW)将短接至 PGND 引脚。  

原理图:

Gerber 视图:

PCB 顶视图:

我已经阅读了一些论坛文章、并在该帖子中发现了类似的问题

https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/t/435455

因此、我们尝试放置一个额定电压为100V 的肖特基二极管、以查看栅极控制上的 FET 是否需要任何保护。 因此、我们将其保持在与 SW 引脚相同的位置。 可以在上面的 PCB 视图图片中看到这一点。

然后在 SW 引脚3、4上连接肖特基二极管。 我们打开了电源、5V 输出非常稳定。 但是、我们注意到以下电压下降了一些。 我们认为这些会导致问题并破坏 SW 引脚。 输出电压在一定的时间间隔内完全下降至0V、而某些时间间隔是稳定的。  

上一链接中的文章还提到了在 SW 引脚和 PGND 之间使用 RC 缓冲器电路、我们尚未尝试过这种方法。 关键的2.2uF 电容器位于 C24的正下方、在 Gerber 视图中以绿色突出显示。


还请帮助我们为缓冲电路选择合适的 RC 值。

 

如果您帮助我们解决此问题、我们的团队将不胜感激。  

谢谢您、

Macjan C. Fernandes

(EME Automation、GOA -印度)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C22的位置和布线不好、这可能会导致 SW 中的高电压尖峰并损坏 IC。
    您可以参阅此应用手册 www.ti.com/.../slva773.pdf 来修改布局。
    在当前电路板中、您可以尝试添加 RC 缓冲器、缓冲器的位置也很重要、也可以在本应用手册中找到
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李嘉柏

    由于没有时间制造另一个电路板并尽快回复您、我们做了一些工作。

    解决方法:

    我们没有时间在新电路板上进行测试、因为制造电路板需要时间、但我们设法将2.2uF (C22)尽可能靠近同一旧电路板上的红色标记。 您可以查看图片。



    这一制度仍然没有改善。 我们销毁了另一个 IC。

    另外、我想提一下、我们有另一个电路板工作正常。 我不知道它是如何工作的。 一切都如上所示。

     

    新问题:(在具有上述规格的工作板上)

    我们希望电池低电量指示器的电压大约为3V、因此我们计算了 LBI 引脚上的电阻分压器电路的电压为3V。

    根据数据表:



    我们选择 R2 = 340K。 因此、对于3V 阈值、R1 = 1.7MOhms。 我们最近的是1.87Mohms。

    因此、当放置1.87Mohms 时、阈值变为3.25V。 (1.87M、340k 分压器电路)。

    根据上述计算结果将组件放置在正确的工作板上后、我们得到2.75V 的阈值。 (LBO 引脚在2.75V 而不是3.25V 时关断)。

    请求:

    我们想知道我们的电路是否有可能在 LBI 和 LBO 处出现错误行为。 如果是、请帮助我们了解问题。

     

    请帮助我们了解我们是否在朝着正确的方向前进。

     

    李嘉柏

    由于没有时间制造另一个电路板并尽快回复您、我们做了一些工作。

    解决方法:

    我们没有时间在新电路板上进行测试、因为制造电路板需要时间、但我们设法将2.2uF (C22)尽可能靠近同一旧电路板上的红色标记。 您可以查看图片。

    这一制度仍然没有改善。 我们销毁了另一个 IC。

    另外、我想提一下、我们有另一个电路板工作正常。 我不知道它是如何工作的。 一切都如上所示。

     

    新问题:(在具有上述规格的工作板上)

    我们希望电池低电量指示器的电压大约为3V、因此我们计算了 LBI 引脚上的电阻分压器电路的电压为3V。

    根据数据表:

    我们选择 R2 = 340K。 因此、对于3V 阈值、R1 = 1.7MOhms。 我们最近的是1.87Mohms。

    因此、当放置1.87Mohms 时、阈值变为3.25V。 (1.87M、340k 分压器电路)。

    根据上述计算结果将组件放置在正确的工作板上后、我们得到2.75V 的阈值。 (LBO 引脚在2.75V 而不是3.25V 时关断)。

    请求:

    我们想知道我们的电路是否有可能在 LBI 和 LBO 处出现错误行为。 如果是、请帮助我们了解问题。

     

    请帮助我们了解我们是否在朝着正确的方向前进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从您的图中可以看出、位置靠近 IC。 但是、电容器 GND 引脚与 IC GND 之间的布线过长。

    关于 LBI 问题、您能否在电池电压为3V 时测量 LBI 引脚上的电压以检查 LBI 中的电压是否正确
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李嘉柏

    关于 LBI 问题、我们无法对此进行检查、因为我们的所有 TPS61090 IC 都已销毁。

    我们现已购买固定5.1V 输出类型 TPS61092、并根据文档 SLVA773和评估模块(TPS61090EVM-029)重新设计电路板

     在我们的设计准备好检查光绘文件后、我们将需要您的帮助。 如果您可以在印度分享我们的设计专业知识联系信息、以便我们可以与他们讨论电路板的评估。

    在数据表中、了解所使用的基本语法时出现问题。 为什么此原理图中有两种类型的接地符号? 是与平面分离有关、还是与其他接地隔离并将其设置为一个单点、以便返回路径仅通过此 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将原理图和 PCB 布局图发送给我、正如您之前发送的那样。 我将为您回顾这些内容。
    即信号 GND 和电源 GND。 它们应该被连接在 PCB 的一个信号点上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    贾斯珀

    我们最近购买了新的固定5V IC。 它是 TPS61092。

    我们在同一个(不良布局板)上进行了连接、发现它甚至没有以与 TPS61090相同的配置启动。 EN 引脚上有100k 的上拉电阻器、在原理图中为 R63。 但是、当我们短接 EN 引脚、即 R63上的0E 时、我们得到的信号是干净的。 3天内不会损坏 TPS61092。 是否有任何连接到我们之前的模块、EN 引脚上的100k 会导致开关故障、从而损坏 TPS61090?

    其次、我们还想询问有关电源输入的问题。 我们有5.1V 电源、电压可能会变化+/- 8%。 并且存在这样的情况:TPS60192输出将小于电源输入、这类似于降压转换。 我们想知道这是否会损坏我们的组件? 或者、为了安全起见、我们应该始终将 v input 保持在 v output 以下。

    我们将并排研究原理图、并将很快向您发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

    以下是对新原理图的更改。 我们仅将 R63更改为 nop、因此我们将使用 pi_en 处的缓冲器栅极启用升压。

    下面包含 PCB 布局的详细信息。 我们需要您的帮助才能进行审查。

    PCB 顶层

    底层

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请旋转 C22并将其关闭 IC。 在 C22的 GND 节点旁边放置几个过孔。

    如果您可以观察到 SW 引脚中的电压尖峰、则可以使用 RC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

    我们已完成更改、下面附加的图像包含3D 视图和 PCB 布局视图。

    新的更改包括:

    C22电容器旋转并放置在靠近 IC 的位置。

    许多通路连接到 PGND。

    SW 引脚对电感器的跟踪通过 C22、间隙为19mil。 这里会有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是。
    PCB 良好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    贾斯珀

    我们已发送电路板进行制造。 将在这里向您介绍升压的性能。
    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

    我们已将新电路板组装有 TPS61092 IC。 我们在 SWpin 上截取了 CRO 的一些屏幕截图。

    请注意下面 SWpin 图片中的行为、如果这是正常现象或需要缓冲电路、请告知我们反馈。

    无负载条件下的脉冲行为。 (注意到的开关非常少)

    2:我们连接了56欧姆负载。 (SWpin 上注意到的行为)

    我们已连接主应用 Raspberry PI、以下是切换引脚输出:

    4:当我们在 TPS61092输入端将输入电压降至3.7V 时、swpin 的结果低于:(注意到开关频率极高)

    谢谢、

    Macjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    波形看起来正常。
    要检查是否需要缓冲器、请放大最大负载条件下的 SW 波形以检查电压尖峰。 如果电压 spke 高于9V、则可以添加缓冲器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

    输出非常稳定。  
    有关 LBI 引脚的信息。 我们计算了3.7V 最小输入电压的电阻。
    R60 = 1.87M、R61 = 290K。 请参阅我们在 LBI 引脚上获得的波形。

    蓝色信号表示 EN 引脚电压。

    黄色信号表示 LBI 引脚电压。

    您能不能帮助我们找出问题所在吗?

    谢谢、

    Macjan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很奇怪。 LBI 只是输入引脚、不应导致此问题。 输入电压是否稳定、或者是否有任何东西连接到此引脚。